This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:用于2.4 和quot的库;触摸屏LCD TFT和温度传感器

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576945/msp430fr4133-library-for-2-4-touchscreen-lcd-tft-and-temperature-sensor

部件号:MSP430FR4133
在“线程: LM35”中讨论的其他部件

它没有用于2.4 的磁带库"触摸屏LCD TFT和温度传感器LM35AT和LM35DT在启动板上刻录程序后未提供正确的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI提供的MSP430FR4133 LCD库目前支持FH-1138P (分段LCD)和Sharp LS013B4DN04 (96 x 96像素内存LCD),其它LCD模块不支持开箱即用,需要对LCD驱动程序和图形库进行修改才能正常工作。

    温度传感器提供简单的电压输出,应输入到MSP430模拟引脚,请查看来自TI软件包的LM35系统示例和ADC10代码示例。

    此致,
    Ryan