This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:ADC ENOB或SINAD

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5437A, MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576917/msp430f5437a-adc-enob-or-sinad

部件号:MSP430F5437A
主题中讨论的其他部件: MSP430FR4133

亲爱的e2e社区:

我正在寻找MSP430F5437A内部ADC的ENOB (或SINAD)。

请帮帮您。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TISL,

    请参阅以下E2E主题: e2e.ti.com/.../10.7625万

    MSP430FR4133具有ADC,而不是西格玛-增量A/D转换器,因此ENOB不会在很大程度上依赖于增益和过采样比率。 相反,它取决于系统的SNR/SINAD,后者可通过动态FFT测试获得。 请参阅以下应用报告,其中提供了有用的SINAD/ENOB方程,还显示了如何在固件中实施过采样以提高MCU的ENOB:

    www.ti.com/.../slaa323.pdf
    www.ti.com/.../slaa694a.pdf

    此致,
    Ryan