This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-TS430PZ100B:低身份验证,连接被永久拒绝,MSP-TS430PZ100B

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576590/msp-ts430pz100b-low-authentication-connection-permanently-rejected-msp-ts430pz100b

部件号:MSP-TS430PZ100B

您好,

我正在尝试使用Guruxdirector在低身份验证中访问设备,但它给我"连接被永久拒绝,身份验证失败",但是我可以使用无身份验证来访问它

我认为我使用的密码可能是错误的,我在低身份验证中使用密码" 0万 ",密码是否错误,如果是正确的密码?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mostafa,您好!

    德州仪器(TI) MSP430小组对Gurux导向器工具几乎没有经验,您可能会在gurux.fi论坛上找到更好的支持。 您是否正在使用JTAG,SBW或BSL通信,此密码的用途是什么? 试试FFFFFFFFFFh。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:
    感谢您的回复,我正在使用JTAG将代码刻录到主板上,密码用于DLMSdirector低身份验证GUI

    编辑:“FFFFFFh"密码也不起作用,DLMS库的正确密码是“Hello”,我在config.c文件中找到了变量名auth1


    此致,
    Mostafa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mostafa,

    有关JTAG编程的详细信息,请参阅《MSP430Tm使用JTAG接口编程用户指南》(SLAU320)。 但我认为您所提到的密码与GXDLMSDirector GUI有关,您可以尝试使用ABCDEFGH,因为这是gurux.fi网站上的默认低级密码。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:

    感谢您的帮助,我找到了在上面的回复中编辑的正确密码。
    谢谢。

    此致,
    Mostafa