请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR5994 工具/软件:Code Composer Studio
我正在编写代码以访问SDHC卡(在'FR5994 LaunchPad上)上的FAT32文件系统。
我正在将大部分(高)内部FRAM用作文件系统缓存,以最小化SD卡访问,我希望此文件系统缓存在调试周期的重新加载期间保持有效 (这样我就不必使用直写策略,而是使用替换时写入)。
每次重新加载代码映像时,如何告诉加载程序不使用0xFFFF重置高速缓存FRAM地址范围?
链接程序cmd文件中没有为该内存部分指定"填充"值。 我尝试修改内存映射,使FRAM上限低于我的缓存区域,但它仍被FFs覆盖。 我怀疑片上引导加载程序负责。
如果它对答案有任何不同,我将在汇编程序中执行所有这些操作,这可能与C的初始化过程不同。大多数"帮助"信息是关于C
谢谢