您好,
我需要对SPI和UART通信使用USART0 PI。 当然,时间并不完全相同,但我需要每秒向UART发送一次日志数据,反过来,它需要处于SPI模式。 SPI后面有一个闪存。
问题在于,只要SPI写入U0TXBUF寄存器,数据就会回显到UART,即使USART PI当时被配置为SPI模式也是如此。 我没有检查,但我担心UART数据也会与SPI线路相呼应。
无论如何,SPI数据通过该缓冲区传输到UART引脚是不可接受的。 我是否做了一些错误的事情,或者不可能将USART0用于UART和SPI?