This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关Energia MSP读写库的问题

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575462/problem-regarding-energia-msp-read-write-library

主题中讨论的其他部件:Energia

我正在使用Energia软件,并一直在MSP Flash中写入整数。

它已内置在闪存bjt中用于读写的库中,它仅用于在闪存中写入字符,请帮助我在MSP闪存中写入整数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库函数需要指向闪存位置的指针,指向源或目标的指针以及要传输的字符长度(数量)。 由于字符(字节)是整数(字)的一半,因此只需对所需的每个整数执行两个长度的闪读/写操作。 您也可以参考43oh论坛,因为他们对Energia图书馆有更多的专业知识。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Ryan的指导
    你能再帮我一次吗
    我不能在Energia官方论坛注册,所以把我的问题放在这里