This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:使用MSP430f427a的代码在MSP430f425中使用LED脉冲和LCD

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F425, MSP430F4794

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575295/compiler-use-a-code-for-msp430f427ain-a-msp430f425-to-use-the-led-pulse-and-lcd

主题中讨论的其他部件:MSP430F425MSP430F4794

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

Haw I可以在MSP430F425中使用MSP430f427a的代码来使用LED脉冲  

我进行了更改引脚配置脉冲,但当我下载主板中的代码时,LED保持熄灭。请帮助我切换LED脉冲。

代码  

slac488 (

我对PIN进行了修改:

我的原理图板

主页和stat fichier

e2e.ti.com/.../5857.emeter_2D00_setup.c

e2e.ti.com/.../emeter_2D00_main.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Arfaoui:

    进行调试的最佳方法是在运行代码时连接调试器,并将断点连接到应该触发LED的位置。 从这里,您可以查看寄存器视图,以确保您的PIN设置正确,并且您正在更改输出寄存器。 除此之外,您还需要仔细检查您的物理连接,以确保您要切换的GPIO与我们的LED相连。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将GPIO 1.0 更改为 GPIO p 1.2 以切换LED,但不会改变LED保持关闭状态。

    如果您有一个想法,请更改msp430f425中使用的库slac488来切换GPIO 1.2 中的LED脉冲,请帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好arfoui:

    您是否尝试过通过我前面提到的方法进行调试? 另外,您说您正在将WFP 1.0 的LED灯从1.2 芯片移到芯片上。 是否已在主板上移动LED以适应此情况? 这两种设备之间的引脚相同,相同的代码将在这两种设备之间工作,因为它们之间的内存旋转不同。 虽然您已经指出,您使用的是较新的F427a版本和较旧的F425芯片,但芯片之间可能存在一些勘误差异。 此处的结尾"A"通常表示不建议在新设计中使用非A版本的零件的主要版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    现在我的内存大小有问题。

    请看我是否使用TI slac488库msp430f4794。当我下载程序时,我的MSP是MSP430F425:
    错误[E16]:句段DATA16_Z (大小:0x2dc对齐:0x1)对于句段定义太长。 至少需要0xdc更多字节。 问题
    "-Z (数据) DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,TLS16_I = 0200-03FF",其中,放置时可用内存范围为"代码:200-3FF"
       与此位置相关的保留范围:
       200-3FF DATA16_I
    如果您知道此程序是否可以与MSP430F425配合使用,或者有另一个与MSP430F425兼容的代码允许测量单相能量!!!
    有一种解决方案可以避免内存空间错误!!
    请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    似乎您也在以下主题上发布了相同的问题: e2e.ti.com/.../57.6209万

    您的问题将在该主题中得到解答。 请勿重复发布此类问题,以备将来参考。