This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1610:保持浮动时输入引脚的状态

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576371/msp430f1610-state-of-input-pin-when-left-floating

部件号:MSP430F1610

我们正在使用MSP430F1610。 我们的软件团队将引脚15配置为输入,但引脚一直浮动在印刷电路板上。

PIN处于什么状态?

当配置为输入时,此引脚上是否有内部上拉或下拉?

销是否左侧浮动?

我们目前不能修改软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430x1xx GPIO上没有内部上/下拉电阻器,因此引脚将保持浮动。 唯一的问题是,与配置为输出模式相比,它作为输入引脚消耗更多电流。

    此致,
    Ryan