This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5234:如何访问MSP-FET#39;的反向通道UART以与我的部件通信?

Guru**** 2813435 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576373/msp430f5234-how-can-i-access-the-msp-fet-s-backchannel-uart-to-communicate-with-my-part

部件号:MSP430F5234
主题中讨论的其他部件:MSP-FETMSP-Gang

在设计我的主板时,我注意到MSP-FET具有背信道UART选项。 我希望使用此串行接口来调试固件,我将处理器的UART引脚连接到编程接头上的相应引脚。 我希望做的是在我的计算机上实现打印调试设置,并在串行终端中看到输出。

我在《MSP调试器指南》(www.ti.com/.../slau647f.pdf)中找到了下表。



此表是否表示我需要向下发送一些命令到MSP-FET以初始化UART?


到目前为止,我的部件上的UART设置为1200波特(这可能是一个问题),我每2秒发送一个字符串。 我可以看到针脚上的数据,但串行终端中没有显示任何内容。

我正在使用App Store (itunes.apple.com/.../id8.77615577亿)中的"串行"应用程序在Mac上工作。 打开应用程序时,我可以选择两个唯一的TI "COM端口"。


根据我目前所能确定的情况,选择端口2会导致MSP-FET在CSS7中崩溃,因此我假设我需要选择端口1。  


欢迎提出任何建议,

触发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW,用于5xx设备的记录,可通过现有SBW连接使用邮箱系统,无需任何额外的电线,也不会出现设置问题。 遗憾的是,TI工具不支持此功能。 我的MSP-Gang (如闪光灯)支持从Lion (10.7 5)到Yosemite (10.10 5)在OS X上工作。