This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:如何防止代码被垃圾处理?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576370/msp430g2553-how-can-i-protect-my-code-from-being-dumpted

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件: MSP-FET430UIFMSP-FETMSP-FLASHER

尊敬的:

我们采用MSP430G2553进行了出色的设计。

因此,我们希望防止在闪存中出现将十六进制代码转储的情况,并仅复制到另一个MSP430G2553。

为此,我认为我们需要将JTAG保险丝熔断? 并禁用bootloader?

我读过很多线程,但对我来说有点混乱:)

我是否需要,例如 MSP-FET430UIF? 是否可以只使用Code Composer Studio来完成此操作?

非常感谢,我将等待您的回答和知识!

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要能够生成6-7V VPP (MSP-FET或UIF)的硬件工具。 任何TI软件都可能熔断保险丝(我猜MSP-Flasher也是如此)。 如果我记得正确,可以在设备数据表中找到与禁用BSL相关的内容。