This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:用于印刷电路板的MSP430F5659最小电压要求/连接

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576110/msp430f5659-msp430f5659-minimum-voltage-requirements-connections-for-pcb

部件号:MSP430F5659
主题中讨论的其他部件:MSP-TS430PZ100USB

我正在尝试在Eagle软件中为micro mspf5659设计PCB标记模块。 在数据表中的何处可以找到微型(VSS,VCC,DSS1等)电压引脚PCB的最小连接要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应遵循《硬件工具用户指南》(SLAU278)中的MSP-TS430PZ100USB示意图,但如果您不打算使用某些外围设备(如1.6 ,晶体或备用电池),请使用"未使用引脚连接"说明(用户指南的部分/表1-3)。 最重要的是所有VSS连接到GND,所有VCC连接到电源,具有10 UF + 100 nF去耦帽,2.2 RST线路上有47千欧上拉和1/RST nF下拉。

    此致,
    Ryan