This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择MCU

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576282/choosing-mcu

主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430F5529LPMSP-EXP430F5529

我需要帮助为新的医疗设备选择MCU。对于我们的旧设备,我们使用了8051,但现在我们想要使用ARM Cortex-M

 

一般而言,产品的需求是:

  • 128K闪存或更高版本的固件
  • 16K内存或更高,用于动态数据
  • 接口必须包括:I2C总线,SPI总线,RS232总线,USB。 (可选:蓝牙或Wifi)
  • GPIO (通用IO)
  • 计数器/计时器
  • 看狗
  • 无需PWM输出
  • 自动生成驱动程序的能力(可选)
  • 评估板
  • 开发工具

 

尽快开始工作所需的最低环境是什么?

请为我提供最具成本效益的完整解决方案(硬件,软件,工具和评估板),以便开始开发。

 

非常感谢您的帮助。

 

此致,

Lior  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前没有支持USB的MSP432器件。

    有许多MSP430器件具有您的所有功能(包括USB),但MSP430不使用ARM CPU (MSP430是一个16位CPU,与Cortex M0基本相当):

    USB MSP430s的评估板可以是LaunchPad (MSP-EXP430F5529LP)或较旧的实验板(MSP-EXP430F5529)(请注意,这些主板上的F5529只有8 KB 内存)。

    另请参阅使用MSP430 MCU启动USB设计(SLAA457)