主题中讨论的其他部件:SN65C1167
您好,
MSP432 SPI驱动器可以处理的最大长度是多少?
4线SPI应连接到小于3米的电缆以与从属设备通信。
在I2C上,我设计了带缓冲器的缓冲器,以便缓冲器可以驱动400pf电缆电容。
CLK时钟为400kHz。
SPI呢? 我想使用16MHz的SCLK,我知道电缆电容对这里的影响比I2C更大。
但是,是否有任何SPI缓冲器能够以这种速度处理400pF电缆?
但它的距离更长,可达100米。 3米以下呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
MSP432 SPI驱动器可以处理的最大长度是多少?
4线SPI应连接到小于3米的电缆以与从属设备通信。
在I2C上,我设计了带缓冲器的缓冲器,以便缓冲器可以驱动400pf电缆电容。
CLK时钟为400kHz。
SPI呢? 我想使用16MHz的SCLK,我知道电缆电容对这里的影响比I2C更大。
但是,是否有任何SPI缓冲器能够以这种速度处理400pF电缆?
但它的距离更长,可达100米。 3米以下呢?
您好,
所以我认为最好的解决办法是在总线上使用差分驱动器。
对于德州的新设计,您会推荐哪种差分驱动器?
SN65C1167是否是一个好选择?
因此,如果我使用HIM,我是否需要在MSP432上将两个SPI分别配置为主SPI和从SPI?
我可以只使用一个SPI作为主中继器吗?
我想在差速器驱动器上执行此操作:
SCLK ->>> SCLK
SOMI<<<-SOMI
SIMO->>> SIMO
SCLK<<<-SCLK.
Michael Liesenberg85 说:如果我使用他,我是否需要在MSP432上将两个SPI分别配置为主SPI和从SPI?[/QUOT]
除非msp432是其他CPU的从属处理器,同时也是另一个芯片的主控处理器,否则不能。
我可以只使用一个SPI作为主SPI吗? [/引述]
当然。
[报价用户="Michael Liesenberg85"]
我想在差速器驱动器上执行此操作:
SCLK ->>> SCLK
SOMI<<<-SOMI
SIMO->>> SIMO
SCLK<<<-SCLK.
[/引述]
SPI 没有从机到主机的方向上的时钟线。
SCLK ->>> SCLK
Miso <<<- SOMI
MOSI ->>> SIMO