This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5329:3个微控制器之间的接口

Guru**** 2921780 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5325, MSP430F5329, MSP430F6659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/574518/ccs-msp430f5329-interfacing-between-3-microcontrollers

部件号:MSP430F5329
主题中讨论的其他部件:MSP430F5325MSP430F6659

工具/软件:Code Composer Studio

嘿,

我想在3个微控制器(MSP430F5329,MSP430F5325,MSP430F6659)之间建立通信链路,其中MSP430F5329是主控制器。

我应该使用哪种通信协议,SPI或I2C?

请您也帮我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它取决于您所需的总线速度。 一般来说,I2C就足够了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生,我们是否可以为控制器定义自己的从属地址?
    如果不是,则如何查找从属地址?
    请帮我解决这个问题。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然,您可以在I2COA注册表中设置自己的从属地址。
    此致,
    Peppe