This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:请帮助使用MSP430FR6989和ACS712测量0-30A范围的电流?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSP430FE425A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/573773/msp430fr6989-please-help-in-current-measurement-of-0-30a-range-using-msp430fr6989-and-acs712

部件号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他部件: MSP430FE425A

如何使用MSP430FR6989和acs712测量0至30A的电流?

我们正在尝试建立一个能耗监控系统,该系统将监控220V,0-30A电流的单相电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suvidha Biradar 说:
    如何使用 MSP430FR6989 和acs712测量0至30A的电流?[/QUOT]

    您应使用MSP430的ADC测量acs712的输出电压。 就这么简单。

    12位ADC对于仪表是不够的。 需要SD ADC。 您应使用msp430fe425a或类似的产品。

    Suvidha Biradar 说:
    我们正在尝试构建一个能监控系统,该系统将监控220V,0-30A电流的单相电源。[/QUOT]

    您是否检查过TI仪表参考设计? 如果不是-那么你应该去做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    12位ADC应足以满足一般用途。 所需的精度如何?