This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:具有EVB的高电流消耗

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575708/msp430f5529-high-current-consumption-with-evb

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430F5529

我尝试测量MSP430F5529的电流消耗。 为此,我拥有:

  • MSP-EXP430F5529 EVB
  • 万用表

我所做的是:

  1. 已拆下J6,并将仪表串联连接到销上
  2. 已加载'PMM_ex3_lowCurrentConsumption'(使用演示应用程序获得相同的结果)
  3. 已断开调试器的连接
  4. 测量电流

在所有情况下,我得到的电流为~880 uA,比我预期的LPm3中的少数uA大得多。 有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请遵循MSP-EXP430F5529实验板用户指南(SLAU330)的表1,断开所有未使用的跳线。 此测试实际上只应连接MSP430。 图8显示了如何为系统供电。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ryan,这很成功:)