This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5972:需要存储日志内部存储器

Guru**** 2536670 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575261/msp430fr5972-need-to-store-log-internal-memory

部件号:MSP430FR5972

您好,

我只需要将电池开/关时间存储在内部可用内存(64 KB)中。

我正在使用MSP430FR5972。 CCS v7。

Plz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    给你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 MSP430FR5972。 CCS v7.

     上述Ilmars建议的链接适用于基于闪存的设备。

    考虑 到MSP430FR5972基于FRAM,建议查看 MSP430TmFRAM技术–如何和最佳实践 ,了解如何在FRAM中存储持久性变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这家酒店不能用,建议大家去其他地方。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    This is not working.. plz sopz some otho way ....... [/引述]

    UPS,是的。 我错过了您的Fram系列芯片。请查看切斯特的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的Ilmars,但是我已经有这个文档由Chester共享了,我尝试了很多次但是没有工作,如果你给我提供一些演示代码会很有帮助。因为你在最后的回复“在MSP430闪存中模拟EEPROM”中解释得很好。 我还需要您在FR系列方面的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,切斯特感谢您支持我,但您能否在CCS上为MSP430FR7934提供一些演示代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    写入FRAM与写入RAM相同(如果您以高频率运行,请务必配置等待状态)。 您可以使用指针来写入数据。

    将此作为参考。 我的工作频率为8MHz。 因此,没有配置等待状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Teja,现在我可以清楚地理解大多数想法。 您的代码绝对是我的右键单击。
    只需告诉我更多的想法?
    MSP430FR5972中有4个分段,其位置如下:

    INFOA:原点= 0x1980,长度= 0x0080
    INFOB:原点= 0x1900,长度= 0x0080
    INFOC:原点= 0x1880,长度= 0x0080
    INFOD:原点= 0x1800,长度= 0x0080

    那么,应该在主页上写什么才能读写? 我的理解是

    内部主(无效)

    FRAMWriteString(0x1980,'P');//要存储在A段中

    }


    plz注释是否正确或需要写其他内容,我想从ADC0香奈儿存储电池电压,从RTC存储时间? 还请告诉我FRAMReadSrting函数中的数据长度是多少,我们如何知道FRAM中已经存储的数据长度是多少?