This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7471万A:750kbps UART通信

Guru**** 2590910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575555/msp430f67471a-uart-communication-at-750kbps

部件号:

你好。

我有疑问。

使用从8MHz FLL DCO引用的32.768kHz晶振中获得的SMCLK,是否可以实现750kbps UART通信?

是否假定存在任何问题?

此致,

Uchida-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能不是。 “UART”中的“A”代表“异步”,这意味着发送器和接收器都必须具有匹配的各自时钟。 DCO不是很精确,FLL也会产生抖动。 8 MHz不能精确划分为750 kHz。

    您不能使用像SPI这样的同步协议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Uchida-K"]

    部件号: MSP430F6.7471万A

    是否可以使用源自8MHz FLL DCO的SMCLK实现750kbps UART通信?引用32.768kHz晶体?[/QUOT]

    有一些MSP波特率Web计算器将显示BR分隔符和错误。 这样您就可以检查所有可能的组合。

    来自XT2的具有8 MHz的MSP430F5xx/6xx可以在1 Mbps上与UART一起工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens Ladisch 说:
    和8 MHz不能精确划分为750 kHz。

    选择另一个DCO频率应始终被视为一个选项。 例如12MHz或24MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    感谢您的回复。
    我将以它为例,并等待TI的评论。

    此致,

    Uchida-k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchida-K 说:
    我将用它作为示例,并等待TI的评论。[/QUOT]

    请注意,这是“面向所有人”的免费论坛,此处写文章的许多“TI员工”只是实习生,因此您对“TI评论”的关注程度可能有所不同:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,ilmars,

    感谢您的建议。

    我将尝试参考每个人的建议来探索此解决方案。

    首先,我会尝试确认可以降低这块巨石 ,或 提高DCO频率。

    如果您有其他解决方案,请告诉我。

      此致,

    Uchida-k