This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-ADC10:使用电压参考读取VCC

Guru**** 2536670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576045/msp430-adc10-reading-vcc-with-a-voltage-reference

部件号:MSP430-ADC10

您好! 我想对2.5 (Ref2_5)或1.5 电压的板载电压参考进行采样,以便测量我的芯片VCC何时低于特定阈值。

例如:
我知道,如果我正在测量从GND到3.0 的电压并采样2.5 电压,则我的ADC10MEM值应为0x355或853。 如果我的VCC降至2.8 ,我的ADC10MEM值将为0x392或914。  

我不需要将这些值转换为电压读数,唯一重要的是知道Vcc何时低于设定的阈值。  

在CSS上使用MSP430-EXP430G2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    如果您使用1.5 V作为参考(SREF1 & Ref2_5 = 0)和(Vcc-VSS)/2作为输入通道选择(INCH11),则可以执行此操作。 您不能使用Ref2_5,因为其最小模拟电源电压范围为2.9 V,因此低于2.9 V的AVcc值将开始影响参考电平。 但如果Vcc为3 V,则为1.5 V的一半,因此在正常操作期间,使用1.5 V参考的ADC读数将为1024,但一旦此值降至956,您就会知道Vcc已降至2.8 V

    此致,
    Ryan