This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-EDUMKII

Guru**** 2536680 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-EDUMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575775/boostxl-edumkii

主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-EDUMKII

当我订购时,BoostXL-EDUMKII与MSP432 Launchpad的捆绑包比BoostXL-EDUMKII本身便宜。 但是,当我去结账的时候,它显示为两个项目,其中BoosterPack实际上是27美元。 这里是否有错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd,您好!

    当我将它放入购物车时,它显示为三个商品,但只有捆绑包有价格。 总计算是否相同? 如果没有,我建议联系门店产品屏幕一侧的实时聊天 https://store.ti.com/msp-bndl-p401redu.aspx

    请告诉我这是否有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它已经发货了-我可以处理额外的Launchpad,只是想知道为什么真正的BoosterPack是一个单独的价格,捆绑时更便宜...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,批量折扣。 :-)

    我怀疑这只是为了鼓励大家一起使用这2个。