This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用MSP430进行声音检测

Guru**** 2536670 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/576004/sound-detection-with-msp430

主题中讨论的其他部件:MSP430F2274

大家好,支持!

我的客户正在研究如何使用MCU识别声音(玻璃破碎)。

据我所知,他们已经有了一些演示,在这些演示中,声音被取样并转换成一些系数,并与经过培训的一组系数进行比较。

我希望您验证MSP430组是否具有我们可以利用的特定功能:演示和我们可以让他们玩的具体功能。

我的理解是,我的客户正在测试一种可能 在某些微控制器上运行的算法(由第三方开发)。  

我认为我们应该寻找MSP430试验/证明可以与玻璃破碎探测器配合使用的算法,数字滤波,神经网络。

例如 :http://www.ti.com/tool/msp-speech-recognizer (这可能会朝着我们的目标发展)。

您能支持我这种应用吗?

谢谢,此致,

Alberto

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您没有提到以下内容:

    SLAA351:使用MSP430的简单玻璃破碎探测器

    此应用报告描述了使用MSP430F2274超低功耗微控制器的简单玻璃破碎探测器。 该算法基于典型玻璃破碎信号的光谱分析。 输入信号频谱的频率限制为20 kHz,经过处理后可有效防止玻璃破损。 分析各种信号特征,如峰值含量,零交叉次数和频率组成。 通过实施和使用低阶双向晶格波数字滤波器(LWDF)实现实时信号处理。 玻璃破碎警报由车载蜂鸣器和LED指示。 整个设置均设计为在低功率下运行,从而延长电池寿命。

    SLAA389:使用MSP430的坚固玻璃破碎探测器

    本应用报告描述了应用报告“使用MSP430的简单玻璃破损检测器(SSLAA351)”中所述的硬件和软件修改版本的工作和操作。 此改进版本更坚固,电流消耗值与简单的玻璃破损检测器相当。 对以前的设计进行了硬件和软件更改,以提高检测有效玻璃破损时的准确性。 坚固耐用的玻璃破损检测器在实际玻璃破损检测之前具有额外的砰砰检测阶段。 这可避免在信号频谱类似于玻璃破碎声音的声音事件中错误触发玻璃破碎探测器。 对现有MSP430F2274玻璃破损检测器所做的硬件和软件修改显示在本应用报告中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否知道此应用手册 www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp
    数字过滤和类似操作在固件中完成(主要在附加的程序集文件中进行编码)。
    还提供演示硬件的示意图/布局。

    此致,

    Peppe