This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2452:看门狗计时器中断

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575911/msp430g2452-watchdog-timer-interrupts

部件号:MSP430G2452

大家好,

我有一个MSP430g2452,它配置了 RO_PINOSC_TA0_WDTp和GATE_WDT_SMCLK,生成了一个监视程序中断。

设备配置有三个通道。 当更新触发时,我应该希望每个通道有一个中断,还是所有三个通道都有一个中断?

谢谢!

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marco:

    您将在每个元件测量中收到一个WDT中断,请参阅电容式触摸软件库编程器指南(SLAA490)的第3.2 .2.3 1节和ro_pinosc_ta0_wdtp_wheel_buttons示例(四个元件)。

    此致,
    Ryan