This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:FRAM ECC错误位置

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575920/msp430fr6989-fram-ecc-error-position

部件号:MSP430FR6989

尊敬的各位:

如何在MSP430FR6989中查找不可纠正的ECC错误发生的位置?

此致,

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克

    ECC IP实现称为DECTED (双错误纠正,三错误检测),它内置于FRAM访问内存的读/写周期中,用户无法更改或禁用它。 UBD (不可纠正位检测) ECC标志指示损坏是否不可纠正当损坏涉及多个位时,它仅用作通知,不供应用程序对其执行操作(或尝试修复)。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ryan:

    这意味着必须将显示此位的每个设备都标记为缺陷,不再有机会调查所需的错误。 这是否正确?

    此致,
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并非完全是Frank,现在存在缺陷,但只有FRAM内存部分已损坏,无法可靠地用于应用程序。 但是,FRAM内存的其他部分仍然有效,如果可能,可以在其位置使用(例如,如果使用的FRAM内存少于一半,则使用备份映像)。 还值得一提的是,大多数检测到的错误都是可纠正的(CBD),而UBD只在极端情况下才会发生。 您可以通过 SLAA526 应用报告了解有关FRAM可靠性的更多信息。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何识别主映像或备份映像已损坏?

    巴西,
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在设置位时从主映像运行,则该位已损坏,应切换到备份映像。

    此致,
    Ryan