请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:eZ430-Chronos 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我在编译/链接时遇到问题
CCS7中的eZ430 Chronos项目:
"C:\\Users\\DUSTDE~1\\AppData\\Local\\Temp\\1.5323万",第75行:致命错误#1.6万:目标文件格式不兼容("./bluerobin/BlueRobin_RX_868MHz.lib<BRRX_Radio.obj>"= TI-COFF,"./main.obj"= ELF")
>>编译失败
Makefile:201:目标'eZ430_Chronos_868MHz.out的配方失败
gmake:***[eZ430_Chronos_868MHz.Out ]错误1
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。
我认为问题在于ABI的区别。 我无法重新编译
BlueRobin lib,因为它没有源代码。 我可以下载
使用ELF ABI的BlueRobin库? 事实上,我无意使用
BlueRobin沟通。 是删除所有的最简单方法
是否引用BlueRobin库?
谢谢你。