This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6879:设计自定义引导加载程序。

Guru**** 2536670 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6879

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572924/msp430fr6879-designing-custom-bootloader

部件号:MSP430FR6879

您好,

我是嵌入式的新手,对bootloader不了解太多。 从文章和很少的阅读我已经基本了解它是什么。 现在我需要为设备创建一个,以便对其进行远程编程。

我知道IC有硬件引导加载程序-它支持通过UART进行引导加载,甚至可能是I2C,但我的问题是我不能使用这些外设,因为它们已被其他设备使用。
 在模块上方和上方,MSP430从中获取代码的模块通过SPI连接,其中MSP430是从属模块。

换言之
我需要创建一个引导加载程序,该加载程序使用也处于从属状态的SPI接口获取代码。
首先,它的可行性有多大,

这是我第一次制作引导加载程序,有哪些文章可以帮助我完成这项工作(专门针对MSP430和常规)。  
重置时程序从何处启动(重置向量)。在数据表的何处找到它,在数据表中找不到mem地图

作为一个新手,我可能听起来很愚蠢。

请帮我解决这个问题,  

高贵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    http://www.ti.com/tool/MSPBSL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您,我已经阅读了文档,现在我对文档的工作原理有了简要的了解
    但是,任何人都可以帮助我完成所需的更改
    我不知道该怎么开始
    1)我的IC是Msp430fr6879
    2)我需要使用SPI