This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:硬复位后的时间/功耗

Guru**** 2537830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575346/msp430fr5969-time-power-consumption-after-hard-reset

部件号:MSP430FR5969

执行硬重置/POR时,需要多长时间通过启动代码并进入主应用程序? 我们是否对FR5969进行了功耗基准测试?

换言之,在硬复位后恢复系统寄存器需要多长时间或多长时间? 例如,当系统由于UVLO而关闭并恢复时,从FRAM恢复寄存器状态需要多长时间? 这需要多少精力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ali,

    有关此信息,请参阅数据表中的5.12 4唤醒特性部分。 表5-9给出唤醒时间,表5-10给出典型唤醒费用。 关于唤醒充电的说明,因为这假定是最低功耗设置的理想情况。 最终应用的实际收费可能因主板配置/布局而异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Jace! 这回答了问题。