This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432用于太阳能电池板的功耗

Guru**** 2538240 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575416/msp432p401r-power-consumed-by-msp432-for-solar-panel

部件号:MSP432P401R
主题:CC3100中讨论的其他部件

您好,

我想用MSP432启动板完全用太阳能电池板(太阳能电池板->直流电池-> MSP432)供电。

我想知道MSP432的最大功耗是多少(以瓦为单位)?  

所以我使用了相应等级的太阳能电池板。

我的Msp432将连接到LCD,键盘和CC3100 WiFi增强。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    电源编号是操作的函数。 如果您查看数据表(www.ti.com/.../slas826e.pdf ),您可以找到MSP432的当前编号。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这非常取决于您的应用程序。
    您计划如何使用MSP432?
    此外,CC3100 (特别是在传输或接收时)还可能会设定应用所需能量的限制。
    作为起点,我建议确定您要运行MSP432的频率,并在数据表中查找活动功率编号。 CC3100也可以这样做。 这将为您提供一个良好的基线。

    此致,
    Priya