This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5959:输入泄漏电流测量

Guru**** 2538240 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5959

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575376/msp430fr5959-input-leakage-current-measurements

部件号:MSP430FR5959

您好,

对于数字输入,表5-11中唯一提到的是MSP430FR5959的输入漏电流。 您是否有其他泄漏电流的值?

如何衡量这些指标? 按设计? 这些数据的统计数据是什么(即这是3西格玛? 1西格玛?) 这些是温度,过程,电压还是其他因素的函数?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alex:

    是的,设计团队在验证设备时对这些数据进行了测量。 它们在LP/3 V的工作条件下经过测试,可随温度变化而变化,使用2.2 时会降低。 用户指南中介绍了未使用的针脚的连接。

    此致,
    Ryan