This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP430FR5969 "不支持的设备"。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP-TS430RGZ48C, MSP-EXP430FR5969, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/573600/msp430fr5969-msp430fr5969-device-not-supported

部件号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他部件: MSP-TS430RGZ48CMSP-EXP430FR5969MSP-FET430UIFMSP-FET

大家好,支持!

我在通过IAR工作台版本5.50 将代码调试到msp430fr5969时遇到问题,它说该设备不受支持。

我现在应该怎么做???

谢谢,此致,

Palash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Palash,

    这表明从FET工具到目标MSP430FR5969器件的JTAG/SBW连接存在问题。 您使用的是MSP-EXP430FR5969,MSP-TS430RGZ48C还是定制EVM? 正在使用哪种类型的FET工具? MSP430FR5969在IAR v.1之前不受支持,您可能需要尝试升级IAR版本或另一个5.50 (CCS,FET-Pro430等),以查看您是否可以使用这些软件程序之一成功通信。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是德州仪器(TI)的USB-IF调试FET工具。我尝试了较新版本的IAR工作台,但仍然出现相同的错误。

    我现在应该怎么做??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在使用MSP-FET430UIF并尝试更新的IAR版本,但没有成功,您的目标板是什么? 如果使用自定义EVM,请提供测试设置的示意图和图像;如果使用TI提供的EVM,请提供跳线位置的说明。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的目标板是MSP430FR5969
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道MSP430器件系列是什么,但它是在什么上填充的? MSP-EXP430FR5969,MSP-TS430RGZ48C或定制EVM? 如果是MSP-EXP430FR5969,那么您是否也尝试过使用板载EZ-FET?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用板载EZ-FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将LaunchPad连接到PC,您应该会看到EZ-FET枚举为COM端口内的MSP应用UART和调试接口。 确保所有跳线都安装在EZ-FET标题行上,然后尝试使用IAR对目标进行编程。 您还应参阅“User's Guide (用户指南)”: www.ti.com/.../slau535

    这是全新的开箱即用LaunchPad吗? 如果您继续遇到困难,请发布特定问题的屏幕截图。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是MSP430FR5969板。 现在,请告诉我从FET连接跳线的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的所有跳线设置都正确,使用相同的配置,我可以使用MSP-FET或EZ-FET对MSP-EXP430FR5969进行编程。 请尝试使用CCS或FET-Pro430而不是IAR。 如果此操作成功,则从您的计算机上卸载IAR的所有实例,然后重新安装最新版本。

    此致,
    Ryan