This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:红外调制

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575240/ccs-msp432p401r-ir-modulation

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我需要使用MSP432P401R执行IR传输,无论它是否具有像MSP430这样的IR调制。

如果有建议,我可以通过IR传输发送数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajkumar
    请参阅《技术参考手册》第22.3 5节(第731页)。 您可以在此处找到有关UART和IrDA编码/解码的讨论,以确定外设是否满足您的要求。

    www.ti.com/.../slau356e.pdf

    此致,
    Chris