This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:MSP430FR2311内部RC

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575176/msp430fr2311-msp430fr2311-internal-rc

部件号:MSP430FR2311

您好,

我想使用带有FLL和UART 9600或1.92万位/秒的内部RC 3.2768万Hz时钟。

温度范围0C至+45C

如果频率容差或不稳定会导致问题,TI是否有任何经验?

我从未在没有晶体的情况下使用过控制器,并且需要帮助。

谢谢!

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,如果UART信号上升/下降时间良好,且级别在至少75 % 位时间内为标称值,则 UART可以容忍3 % 时钟频率差异错误。 根据MSP430FR2311的数据表,REFO校准绝对误差为-40至+85 oC时的3.5 %。 这太多了。Tempco足够好了,每1摄氏度的0.01 %。 您应自行校准REFO,并希望减少绝对频率误差或使用外部32KHz晶体。 我会使用晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilmars,您好!

    但正如我根据数据表写的那样,我的范围是10-45C。 因为这个传感器在人体范围是32-42C。

    在这一范围内会发生什么?

    我在一次性部件中使用它,出于降低成本的原因,我尽量避免使用晶体。

    谢谢!

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述用户="Shlomi Yehezkia"]

    但正如我根据数据表写的那样,我的范围是10-45C。 因为这个传感器在人体范围是32-42C。

    在这一范围内会发生什么?

    [/引述]

    在-40至80oC的温度下,最有可能的误差会低于规定值,因为校准是在25oC左右完成的。 但是,您的温度范围没有数据表数据,因此不能保证。 您可以做什么-测试。 您的传感器应在生产后进行测试,因此FREQ校准可作为工厂自动测试程序的一部分。

    其他选项-中断UART,但使用串行协议,这种协议不需要发送器和接收器的精确频率,如1线或 其他。 9600或1.92万 bps的数据传输占空比是多少? 系统中有多少个传感器? 如果有多个,那么它们是在一个总线上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UART,RS232.I可以在字节之间暂停
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温度升高或时钟频率降低?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi Yehezkia 说:
    UART, RS232.I可在字节间暂停[/QUOT]

    告诉您可以在字节数之间进行暂停实际上不起任何作用。 暂停是1微微秒还是1分钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi Yehezkia 说:
    温度升高或降低时钟频率?[/QUOT]

    由于数据表中未指定,我最好避免回答此问题。  顺便说一句-如果通信是双向的,您可以在运行时进行频率校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,只有一个方向,但我可能会找到一种方法来校准它:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为一个字节的长度:-)