This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5172:引脚图

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/574604/msp430f5172-pin-diagram

部件号:MSP430F5172

MSP430F5172中有多少引脚。 我找不到它的插针图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它取决于您的软件包,请参阅数据表(www.ti.com/.../msp430f5172)的第2,7,8和9页。
    此致,
    Peppe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我明白了,但还有一个困惑,那就是我必须研究MSP430F5172。我下载了MSP430x5xx系列用户指南(SLUA208)。当我转到第95页的CPU简介时,所提供的详细信息是关于MSP430XFX的。
    MSP430F5172和MSP430XFX之间有何区别?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    “MSP430”或“MSP430x5xx”是微控制器系列的名称。
    “MSP430”,“MSP430X”,“CPUx”或“CPUXV2”是CPU体系结构的名称。

    MSP430F5172芯片是5xx系列的成员;它包含一个CPU和许多其它外围设备。

    《用户指南》介绍了5xx系列成员可以拥有的所有设备;数据表列出了F5172实际拥有的设备。 “CPUx”一章介绍F5172中的CPU。