主题中讨论的其他部件:BQ76PL536EVM-3,BQ76PL536 , MSP-TS430PN80USB, MSP430F5529
您好论坛
我正在尝试使用BQ76PL536EVM-3和MSP-EXP430F5529LP使用应用报告SLAA478来制作电池管理系统。
到目前为止,我已经从 'PL536'上移除了电阻R49,R53和R60,并且我修改了可用软件,以使用WFP 1.5 代替WFP 1.1 (在MSP430 LP上)来获取'PL536的故障信号。
但是,当所有数据都连接好后,我看不到任何数据通过USB发送到主机PC (使用PuTTY验证)。 事实上,使用CCS,我看不到3个bq76PL536器件中的任何器件在代码中被分配了地址。
但是,实际上MSP430 LP (WFP LP)上的红色LED 1.1 指示灯一直亮起(表示MSP和BQ之间存在连接/通信问题)。 此外,连接到'PL536 EVM的某些电池似乎正在通过其平衡电阻器放电,即使它们的电压低于包装中的其它电池。
是否有人经历过这种情况? 是否有人有解决方案?