This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5438:用于检测脉冲的输入频率

Guru**** 2540430 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575401/ccs-msp430f5438-input-frequency-to-detect-pulses

部件号:MSP430F5438
主题中讨论的其他部件:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好,
我想使用MSP430.5438万A或MSP430G2553创建一个脉冲探测器。 输入将是数字输入引脚之一处的方波。 我想知道这些IC能检测到的频率。 如果需要定时器中的任何设置,如何计算定时?
谢谢!

Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从0 Hz至MCLK。 您应该使用TAxCLK作为输入引脚。