This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:无法启动USB描述符

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430USBDEVPACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575123/ccs-msp430f5529-unable-to-launch-the-usb-descriptor

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件:MSP430USBDEVPACKMSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我要使用USB API创建COM端口以与主机通信。 但是,我无法启动USB描述符,如下所示。 当我单击“启动USB描述符”时,没有任何反应。 我正在Windows 10上使用CCS 7.0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够在我的计算机上启动USB描述符工具(CCS v 6.2 ,MSP430Ware v 3.4 ,Windows 7),没有任何问题。 如果您想尝试,也可以从MSP430USBDEVPACK软件下载包中独立运行USB描述符工具。 可能存在有关jar文件执行的问题,您可以使用命令提示符中的"java -version"命令来检查Java版本(mine is v 1.8)。 您还可以尝试从命令提示符运行可执行文件,并查看是否显示任何错误。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我已通过更新Java并重新启动计算机来修复此问题。