This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2452:更高级但引脚兼容的器件?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/575034/msp430g2452-more-advanced-but-pin-compatible-device

部件号:MSP430G2452

您好,

我正在研究MSP430G2452器件,以用于接近感应装置。 由于实验结果表明,此微控制器适合于触摸感应,但实际上不适用于接近探测,有人知道 是否有来自TI的更多“敏感”微控制器 与MSP430G2452引脚兼容? 我的问题是,这个微型可以检测何时发生了触控,但不是很可靠地尝试和检测接近(电容读数的曲线从3.2万快速地变为0,以至于不可能检测除触控之外的任何东西...)。

谢谢

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marco:

    如果您想要真正的接近检测解决方案,则应升级到特定MSP430FR2xx设备上提供的Captivate技术。 有一个MSP-Capt-FR2633开发套件和技术指南可帮助您入门: software-dl.ti.com/.../index.html

    遗憾的是,这些器件与MSP430G2452引脚不兼容,G2xx系列中的其他MSP也不会为您提供更高级的接近感应解决方案。 但有资源可用于增加当前电容式触摸硬件设计的检测范围:

    www.ti.com/.../slaa576a.pdf
    www.ti.com/.../slaa521a.pdf

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Ryan,我将查看您建议的文档。

    此致

    Marco