This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:ISR代码编写器msp432

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/574953/ccs-isr-code-composer-msp432

主题中讨论的其他部件:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我尝试将中断设置为msp432p401r,但我在谷歌上搜索了几个小时,找不到合适的示例。 (我发现了MSP430,但从一些帖子中可以看到,432的sinax似乎不同)。

我了解中断的工作原理,但我不知道如何使用Code Composer Cloud设置中断。

是否有人可以引导我或向我展示一个示例?  

我想打开一个LED,让我在从WFP 2.4 (设置为输入)收到信号后说WFP 3.3 (设置为输出)。

我最初的程序是使用if else结构的,它在工作,但当我在WFP 3.3 上有信号时,我需要中断来打破这个音频

谢谢!