主题中讨论的其他部件:MSP430F5418,
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用CCS v 6.2 和 MSP430定制BSL的v1_00_12_00 创建自己的引导加载程序,以满足我的通信需求。 我将MSP430F5418示例项目修改为MSP430F5529,其中还包括对链接器文件的一些更改。 但是,当我构建项目时,我注意到在BSL430_LOW_LEVE_INIT.asm文件中创建的部分不会出现在生成的TI-HEX文件中,也不会在链接过程中列出。 特别是,我计划用于“跳进”引导加载程序的“.ZAREA”部分缺失。
链接程序正在创建十六进制文件:
正在转换为TI-TXT格式... “MSP430_BSL.OUT”.BSL430_VERSION_VENDOR =>.BSL430_VERSION_VENDOR “MSP430_BSL.OUT”.BSL_VERSION_CI “ISR_BSL_BSL.OUT”.BSL_MSP430_VERSION_API=.B430_MSP430_IS1.B240.B_MSP4_MSP40.0_MSP40.0_ST_IS1.B=.B240.B240.0_MSP_ST_ST_STP_STP_STP_OUT.B=.B240.B240.B=.B240.B240.B= “MSP40.0_MSP40.0_MSP_MSP_MSP_MSP_STP4.B240.BUL_OUT.B240.BUL_ST_OUT.B=”=“MSP40.0_STP4.B240.BSI_OUT.BSI_OUT.B=.BSI_ST_ST_MSP40.0= OUT.B=.B240.B= OUT.BSI_OUT.BSI_OUT.BSI_ST ==>USCI_A1 "MSP430_BSL.OUTP" port1 ==> port1 "MSP430_BSL.OUTP" Timer1_A1 ==> Timer1_A1 "MSP430_BSL.OUTP" Timer1_DT => Timer1_A0 "MSP430_BSL.OUTP" DMA "DMI_B0_IMP_IMS1.OUTP" = MSP0_USB_UT0= OUTS_USB0= MSP0_CEB0= MSP_CEB0_CEB0= OUTS_CE_UT_UT0= OUTS_CEB0= OUTS_UT0= MSP0= OUTS_CEB0= MSP0_CEB0= OUTS_CEB0= OUTS_BUST_CEB0= MSP0= OUTP0= OUTS_BUST_BUST_BUST_DE0 = OUTS_DE0 = OUT.B0= MSP0= MSP0= MSP0= MSP0= MSP0= OUTS_CE0= OUTS_CE0= OUTS_CE0= OUTS_CE0= OUTS_DE0= OUTS_CE0= "MSP4S_BSL.OUT TIMER0_B0 ==> TIMER0_B0 "MSP430_BSL.OUT COMP_B "MSP430_BSL.OUT " UNMI ==> UNMI "MSP430_BSL.OUT "SYSNMI ==> SYSNMI "MSP430_BSL.OUT ".UNSTER=复位=
请求十六进制文件:
@1010 00 08 08 04 @1042 32 D0 10 00 FD 3F 03 43 6A 15 21 83 0E 41 3E 80 00 1C 3F 40 FE 1B 0F 5E 8F 43 00 00 00 2F 83 2E 83 FB 23 82 43 0E 1D B2 40 00 A5 10 1D B2 40 00 1C 04 1D B2 40 00 1C 06 1D B2 40 41 03 0A 1D B2 40 ...
如上所示,没有为ZAREA (0x1000)部分分配代码
链接程序文件可在此处找到: e2e.ti.com/.../lnk_5F00_msp430f5529.txt
在链接程序文件中更改此部分时:
.ZAREA :{}> ZAREA
为此:
.ZAREA{ BSL430_Low_LEVE_Init.obj(.ZAREA) }> ZAREA
链接器在指定输入对象的行上返回以下警告:“#1.0068万-D no matching section”。
我使用dis430转储BSL430_Low_leve_Init.obj,并且部分似乎已正确创建:
BSL430_Low_LEVE_Init.obj的拆卸:
文本部分.ZAREA,0x10字节,0x0万 :.ZAREA: 0万:BSL_Entry_JMP: 0万:053C JMP (C_Branch) 0.0002万:8000 BRA #sysctl 0.0004万:6亿 :FF3F JMP (SBSLLoc) 000008:FF3F JMP (0x0008) 0万C ,邮编 :0x000ANE 0万 000000:BSL_ACTION0: 0万:3D90 cmp.W #0xdead,R1300.0002万 :Adde 0.0004万:0420 JNE (RETURE_ERROR) 000006:3E90 cmp.W #0xbeef,R1400.0008万 :EFBE 00000a:0120 JNE (RETURE_ERROR) 0万c:033C JMP #0.0012万:R14_CL_0.0013万00014 :0.0014万:REW:0000B14_00001300014 CLR0.0013万 CLR 000013000140.0014万 00001300014:0.0013万:C0013_0010_0010_00W:000013000140.0014万C0013_0010_0010_00W:00001300014 CL_1_0013 CL_1_返回0010返回 :0010:</s>0.0013万 0.0014万 字节RETA 0.0001万a:BSL_PROTECT:0.0001万a:0C43 CLR.W R1200001c:B2D0 BIS.W #0x8003,&sysctl 00001e:3.8亿:2.2亿:B2B0 bit.W #0x0010,&sysctl 0.0024万:10亿:2.8亿:0124 JEQ (B000020:000022) BIS:0x2B1:B 00000:C00003:B:B:0:B:1 B:1 B:0:2 B:1 B:0:1 B:2 B:0 B:0 B:0 FFFF .word 0xFFff 0.0002万:BslProtectVecLoc: 0.0002万:0000 .word 0x4亿 :PBSLSigLoc: 000004:3ca5 .word 0x3ca5000006 :SBSLCK SignLoc: 000006:c35a .word 0xc35a 000008:FFFF .word 0xTAFFFF 0万a:Bsl0000_TA0000K:0000: 关键字:0xG0万FF0000000FF0000_K:0万:关键0000关键字:0xG0万FF0000_TA0000000FF00000002:0000:关键0万关键字00000002字: FFFF .word 0xFFFF
此问题是否与项目配置相关? 第一次尝试生成此项目时,环境提示我更改编译器版本,因为项目中使用的编译器版本已过时。
感谢您在何处查找问题的任何帮助或提示。
Tom