This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F425A:SD16,Δ-Σ 转换器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F425A, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/574707/msp430f425a-sd16-delta-sigma-convertor

部件号:MSP430F425A
在“线程: ADS1120”中讨论的其它部件

我正在努力查找有关内置三 Δ-Σ 的MSP430F425A的可用转换率信息。

我需要在20毫秒内采样,我正在运行电池供电的产品。 所以我不能长时间采样。

此致

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要在20毫秒内采样,我正在运行电池供电的产品。 因此,我不能长时间采样。[/QUOT]

    您绝对不应尝试使用20毫秒ADC采样时间。 SD ADC的运行速度不可能太慢。 只需在信号源和ADC输入之间添加RC低通滤波器,使用电容器而不是ADC来平均信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    此类ADC的工作原理与MSP430s上基于SAR的典型ADC有根本不同。 也就是说,您的采样频率将与您的过采样率(OSR)和调制频率相关。 您的调制频率也需要根据外部电路的稳定时间来选择。 有关所有这些概念的详细信息,请参阅设备用户指南中的29.2 4 (模拟输入设置)- 29.8 6-7数字滤波器部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常,我使用的ADS1120具有内部50Hz滤波器。   但这款产品的成本更关键。 20毫秒的采样是尝试消除最大50赫兹的电源噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常我使用 置50Hz滤波器的ADS1120。   但这款产品的成本更关键。 20毫秒的采样是尝试消除最大50赫兹的电源噪声。[/QUOT]

    Oh 50Hz抑制:)您应阅读第30.2 章第7节数字滤波器。 它显示: sinc3组合过滤器的第一个缺口等于 F_Notch = F_Modulation /OSR。 可以通过更改调制器的频率来调节槽口的频率。 例如,如果ADC时钟频率为50*1024 = 51.2 KHz,OSR=1024时的缺口将达到50Hz。 对不起,我最初告诉调制器频率在20毫秒的输出时间内太低,很可能是不正确的。 51.2KHz调制器频率可以很好,尽管我没有运行SD16的经验,所以“慢”,数据表只显示最大值。 请注意,SD16具有低功耗模式,SD16LP = 1。