This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419:MSP430F5419 -控制器挂起

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/574832/msp430f5419-msp430f5419---controller-gets-hanged

部件号:MSP430F5419

我们有一个应用程序项目,在该项目中,我们从使用UART模块连接在485总线上的许多从属设备收集数据。
经过几次迭代后,控制器在特定点处挂起。 我们无法理解这种情况的理由。

请在下面查找技术详细信息。
1) SMCLK - 1677.7216万 Hz
2) MCLK - 1677.7216万 Hz
3)计时器-连续模式- 1 ms中断。
4) UART - 1.92万波特率
- SMCLK

请帮助我们解决问题。

此致,

世纪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来好像程序调用了exit()或abort()。 检查调用栈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有在任何地方调用exit()或abort()函数,也没有发生LPM模式输入。 控制器是否在任何情况下决定转至exit()或abort()调用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果Assert()失败,可能会导致此问题,或者只是从main()的结尾掉下来。

    再次检查调用栈。