This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:确认timer32操作

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/574597/msp432p401r-confirm-the-timer32-operation

部件号:MSP432P401R

TI专家,您好!

请让我确认以下问题。

[问题]
Timer32函数的计时器来源是什么? 我无法理解TRM上的"Prescale"的含义。  源时钟似乎是MCLK。 我的理解是否正确?

如果你有任何问题,请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka,您可以正确地将MCLK用作Timer32的计时器源。 TRM中的图16-1旨在显示有两个x16预分频器/分频器,它们可以级联以形成有效的DIV x 256。 请注意,这些分隔器是固定的(即不能除以13等)。

    如果您查看定时器控制寄存器(第16.5 .3节,表16-4),这将变得更加明显。 只有2个预分位,这给了我们4个选项(其中1个是保留的,因此实际上只有3个选项)。 即除以1,16或256。

    PS-术语"预分频"通常与VLSI芯片中时钟的"分频"互换使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    感谢您的友好评论。 我可以看到它们。

    此致。
    Kaka