主题中讨论的其他部件:MSP430FR5994, ENERGYTRACE
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的:
我正在使用MSP-EX430FR5994开发套件,并且在MCLK=16MHz (使用内部DCO振荡器)下运行,具有一种FRAM等待状态(因为频率高于8MHz)。 我已初始化并启用4个SPI主控制器(SMCLK = 1MHz),1个SPI从控制器和DMA控制器,并启用了5个通道。
我在3.3V导轨(在J101插头上,仅提供GND跳线)的活动模式下测量了功耗(电流),安培表测量的值为7.5mA,比MSP430FR5994数据表中的值高3倍(数据表中提供的值是典型值, 没有关于最大值的信息,但测量的电流远高于这些典型值)。
您是否有如何降低功耗的建议?
在LPM0和LPM1模式中功耗应该是多少(我必须进入低功耗模式,其中SPI和DMA仍处于活动状态,CPU时钟关闭)?
是否可以为微控制器提供1.8V电压(例如实验室电源)?
提前感谢您的参与,
斯特凡