请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5529 您好,请解释一下如何正确计算DCOCLK。 在参考手册中,DCOCLK =(FLLREFCLK/FLLREFDIV)* FLLD *(FLLN + 1)。 但在TI的例子中,我看到:
//将DCO乘数设置为25MHz
//(N + 1)* FLLRef = Fdco
//(762 + 1)* 3.2768万 = 25MHz
因此DCOCLK = (FLLREFCLK/FLLREFDIV)*(FLLN + 1)且FLLD被忽略。 TI的所有示例都使用此公式。
第二项质询。
如果我需要DCOCLK 24 MHz (根据数据表),我应该设置DCORSEL = 5或6或7,而UCSCTL0_MOD = 31。 但在TI UCSCTL0_MOD的示例中,未设置31,但所有功能都运行良好。 这是怎么做的?
最后一个问题。
其中,代码中应该有循环,直到XT1,XT2和DCO稳定。 在某些示例中,它从__bis_sr_register(SCG0);//(禁用FLL控制循环)开始 ,而在其它示例中,它从__bis_sr_register(SCG0);//(禁用FLL控制循环)开始。
谢谢你。