This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F477:SD16_A中PGA的输入偏移电压

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/573478/msp430f477-input-offset-voltage-of-pga-in-sd16_a

部件号:MSP430F477

您好,

请告诉我以下问题。

SD16_A中PGA的输入偏移电压是多少?
我认为SD16_A中的PGA应该有输入偏移电压以及一般运算放大器。

此致,
Keigo Ishii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keigo,

    必须通过设置OAxCAL位并测量负极和正极SD16_A之间的电压来找到运算放大器偏移 然后,该值可被纳入以后的测量结果中,以补偿放大器偏移。 有关详情,请参阅用户指南(SLAU056)的第22.4 6节和图22-13: www.ti.com/.../slau056 l .pdf

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您的回复。
    我想知道的是SD16_A中的PGA,而不是OA。
    它在下图中以红色圈出。

    此致,
    Keigo Ishii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的错误是Keigo,在这种情况下,您应该将SD16INCHx位设置为111b (要缩短差分对输入,请参阅用户指南中的SD16INCTLx寄存器说明了解更多信息)并执行SD16测量。 然后可以按照前面解释的流程分析结果。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:
    我明白了,感谢您的回答!
    此致,
    Keigo Ishii