This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F427:致命错误:找不到设备(或不支持设备)会话已中止!

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FE427A, MSP430F427, MSP-FET, MSP430F427A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/573310/compiler-msp430f427-fatal-error-could-not-find-device-or-device-not-supported-session-aborted

部件号:MSP430F427
主题中讨论的其他部件: MSP430FE427AMSP-FET

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好

我是TI微控制器的新客户,需要一些帮助 才能入门。

我在  定制板上有一个MSP430FE427A微控制器,我做了 这个。

 我下载了代码TI Slac488 。 将MSP闪存仿真工具与 板连接并开始调试时的IAR MSP430。

2017年2月9日,星期四12:02:21:未知设备:(OpenDevice), Device=MSP430FE427A,PwLength=0x0

2017年2月9日(星期四) 12:02:33:致命错误:找不到设备(或设备不受支持)会话已中止!

好的,就是这样。 有人能帮我解决这个问题吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    让我们从基础知识开始。 我假设您正在使用MSP-FET。 这是否正确? 在您的帖子中,您同时列出了MSP430F427和MSP430FE427A。 您使用的是哪种设备? 此外,您是否可以访问您正在使用的器件的EVM或目标板? 由于这是一个自定义板,您能否分享原理图? 您需要确保器件具有正确的电源电压,电容和JTAG接口实施。 您使用的是4线JTAG还是2线SBW?

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答。

    使用MSP430FE427A的卡。I将VCC跳线设置为INT。I使用4线JTAG。 我对230V卡的电源或外部5V的备选电源感到困惑,但我进行了两次测试,结果都是相同的'unkoun device'(未知设备)。  

    原理图可在sla203c中找到。

    我的目标是测试脉冲LED上的c .a.d卡上的slac488代码。

    问题的原因是否可能来自卡如何测试我的功能卡? 因为当我打开该卡时,没有关于MSP430F427A卡功能的指示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的屏幕截图。

    在EVM430-FE427A上,确保从TPS7.703万选择3.0V输出,如 示意图所示。 此插头允许板由5V外部连接或高压(显然已向下转换)供电。 另外,在将MSP-FET连接到EVM时,请勿将高压连接到电路板。 请细心一些。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arfaoui:

    您是否能够成功连接到设备? 听起来像您,但我只是想确认一下。 如果是,我将关闭该线程。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序