This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:CC3100BOOST CC3100代码支持MSP430FR5739 Launchpad

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739, CC3100BOOST, MSP430G2553, CC3100, MSP-EXP430F5529LP, MSP-EXP430FR5969, CC3100SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/573932/msp430fr5739-cc3100boost-cc3100-code-support-for-msp430fr5739-launchpad

部件号:MSP430FR5739
线程中讨论的其他部件: CC3100BOOSTMSP430G2553CC3100MSP-EXP430F5529LPMSP-EXP430FR5969CC3100SDK

我想知道  CC3100BOOST 模块的MSP430FR5739的可用代码支持。 TI是否提供了执行WiFi相关任务的示例代码集? 可能是GET请求或帖子。  

如果不支持,MSP430G2553模块是否支持与 CC3100增压器包配合使用?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC3100SDK附带了MSP-EXP430F5529LP或MSP-EXP430FR5969支持的几个示例,您可以将这些示例移植到MSP430FR5739。

    此致,
    Ryan