This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2111:如何使用CC1101作为SPI连接的接口与MSP430fr2111通信

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111, BOOSTXL-CC1120-90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/573898/ccs-msp430fr2111-how-to-communicate-with-msp430fr2111-using-cc1101-as-a-interface-with-spi-connection

部件号:MSP430FR2111
主题中讨论的其他部件: BOOSTXL-CC1120-90

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试将 CC1101连接 到 使用 SPI接口的MSP430fr2111启动板之间进行通信,但找不到有关如何配置 CC1101 或如何使用SPI接口的任何示例。 请帮帮我。

此致  
Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    我建议从BOOSTXL-CC1120-90/TIDS-SIGFOX-CC1120-CC1190-BP软件1120软件示1190示例开始,其中包括对G2553/F5529/F5438a的5529的支持5438支持,并且可以移植到MSP430FR2111。 您还可以查看MSP430FRBoot资源,但提取所需资源会更加困难。

    此致,
    Ryan