This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2111:Spy Bi线编程接口不工作。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111, MSP-FET, MSP-EXP430FR2311, CC1101, BOOSTXL-CC1120-90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/573318/ccs-msp430fr2111-spy-bi-wire-programming-interface-not-working

部件号:MSP430FR2111
线程中讨论的其他部件: MSP-EXP430G2MSP-FET430UIFMSP-EXP430FR2311MSP-FETCC1101BOOSTXL-CC1120-90

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我们在 设计中使用MSP430FR2111 MCU来控制4个无回放。

无法使用SBW接口对芯片进行编程。

从CCS中,我们收到错误消息“MSP430:连接到目标时出错:找不到设备(或不支持设备)”  

探测SBWIO和SBWCLK信号在3.3V峰间电压时良好。

请帮助我们如何使用UART接口对芯片进行编程。 以下是示意图供参考。

Rgds

Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chandra,

    请确认所有SBW连接(VCC,GND,测试,重置)。 VCC需要额外的UF/10 4.7 去耦电容器。 RST线需要一个47千欧的上拉电阻和1/RST 2.2 nF下拉电容器。 测试和RST迹线的长度需要相似,JTAG连接电缆应尽可能短。 通过UART线路进行编程可以通过BSL接口进行,设备数据表的6.6 部分提供了更多信息,以及BSL用户指南(SLAU610): www.ti.com/.../slau610b.pdf

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    测试和RST甚至不是线路长度为0.5英寸,但两个信号的长度相同。

    关于Vcc需要额外4.7 的VUF/10UF,我把它放在靠近引脚的10Uf + 0.1Uf电容器上。 RST线路是否必须具有47k ohm PU和1nf PD? 是否需要生成重置延迟?

    Rgds
    Chandra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chandra,

    您的原理图未显示额外的10 UF电容器,因此感谢您的澄清。 TI建议使用47k ohm PU和1nf PD,如果遇到SBW通信问题,则应特别遵循。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    刚才我尝试连接47k PU和1nF PD,但仍然没有通信。 我们可以怀疑的任何其他事情。

    我使用的是MSP-EXP430G2板断开测试,RST和VCC跳线通过接地连接将从那里的电线连接到我们的板上。

    我可以看到SBW时钟的555.6 Khz和SWB数据信号也很好。

    Rgds
    Chandra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandra,

    eZ430不支持FRAM设备,仅支持F20xx,F21x2,F22xx,G2x01, G2x11,G2x21,G2x31和G2x53系列。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,

    另一种编程方式是什么。我可以使用哪个评估平台进行编程。

    Rgds
    Chandra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    希望以下平台对我有帮助,您的建议是什么,

    www.ti.com/.../msp-exp430fr2311

    Rgds
    Chandra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chandra,

    任何其他MSP LaunchPad (所有它们都具有EZ-FET,包括MSP-EXP430FR2311)或MSP-FET/MSP-FET430UIF能够对MSP FRAM设备进行编程。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    是的,您是对的,通过了MSP-EXP430FR2311的测试。 我能够运行该程序。

    感谢您的大力支持。 事实上,我从技术词汇中得到了快速的支持!!!!!!!!

    Rgds
    Chandra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我正在尝试将CC1101连接到使用SPI接口的MSP430fr2111启动板之间进行通信,但找不到有关如何配置CC1101或如何使用SPI接口的任何示例。 请帮帮我。

    此致
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议从BOOSTXL-CC1120-90/TIDS-SIGFOX-CC1120-CC1190-BP软件1120软件示1190示例开始,其中包括对G2553/F5529/F5438a的5529的支持5438支持,并且可以移植到MSP430FR2111。 您还可以查看MSP430FRBoot资源,但提取所需资源会更加困难。

    编辑:我们应通过您的另一个主题继续此对话: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/57.3898万/2105790</s>210.579万 

    此致,
    Ryan