This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择微控制器

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5560, DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/573814/selecting-a-microcontroller

主题中讨论的其他部件:ADS5560DAC7760

我有一台Launchxl-F2.8377万S,但它似乎不适合我的应用,我不知道低功耗系列中哪款微控制器适合此应用? 在这个家庭中找到一个并不容易。

应用程序:

阻抗测量

输入硅:正弦波10MHz。 Launchpad上ADC的采集率和SNR不符合此要求,因此需要ADC,如ADS5560。

输出信号:0-10V和+/-10V。 需要双极输出DAC,例如DAC7760。

PWM,编码器在此应用中不需要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用40MSPS ADC的10MHz信号处理与低功耗无关。 请注意,仅选定的ADC就需要0.7W的40MSPS操作。 您应重新考虑“低功耗”要求:)如果200MHz C28x CPU不适用,则25MHz MSP430或48MHz msp432也不适用。 请注意,40KSPS电流输出DAC与40MSPS ADC不匹配三个数量级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的提醒。 我会仔细考虑。