This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE221:具有USB主机端口和用于实施USB设备的第二个端口的ULPI接口的微处理器。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/573688/msp430afe221-microprocessor-with-a-usb-host-port-and-a-ulpi-interface-for-a-second-port-implementing-a-usb-device

部件号:MSP430AFE221
主题中讨论的其他部件:MSP430F5529

团队成员,您好!

希望你一切顺利。

对于带有USB主机端口和ULPI接口的微处理器的任何建议,用于连接USB设备的第二个端口。

请参阅下面的e2e论坛了解更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Randhir,

    如果您在MSP430上寻找USB,那么我们的一些MSP430F5xx/6xx器件具有USB功能。 MSP430F5529就是一个很好的例子,它有自己的启动板,您可以使用它来演示/播放/制作原型。 但是,没有具有MSP430 USB功能的器件支持主机功能。 您需要使用TIVA-C设备才能实现此功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Jace的回复。
    我们在哪里使用带有收发器或接口芯片的MSP430,有什么应用注释可以帮助您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randhir,

    有关MSP430 USB,请参阅USB开发者包 。www.ti.com/.../MSP430usbdevpack